This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5003-SP:一个新的 PWM 概念

Guru**** 2442640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527097/tps7h5003-sp-a-new-pwm-concept

器件型号:TPS7H5003-SP

工具/软件:

我们正在申请一项新的 PWM 专利、可启用 10MHz 的 PWM 频率 — 这将实现:

要生产的 RAD 硬质产品要便宜得多。

 

更高的工作频率

 

减小直流/直流转换器的电感器和输出电容器。

 

更小的过冲–FPGA 对此有要求

 

由于具有固定频率、滤波更简单。

我如何向 TI 提供数据以确定是否有兴趣。

我在英国

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ken:

    E2E 是客户/设计支持论坛、 我需要一些时间来确定 TI 是否有途径或允许接受第三方提供的此类信息/IP。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的联系。  

    经过一些内部讨论、我们确定目前不感兴趣。

    谢谢、

    Andy