This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050-REF5050 EP:关于稳压器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC63204, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535289/ref5050-ep-regarding-voltage-regulator

器件型号:REF5050-REF5050 EP
主题中讨论的其他器件:DAC80508DAC63204DAC80501

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否请为 ADC 提供以下规格的 Vref 发生器器器件型号。

输入电压为 1.8V 至 5V  

输出电压 1.8V 至 5V  

3.当前等级 6mA 至 10mA 或以上。

此外、还应使用电压裕量 DAC 对其进行裕度调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是一些可满足您要求的精密电压基准:

    REF35:精度为±0.05%、1.024V 至 5V 的选项、Vout + Vdo 至 6V 的输入电压范围、额定输出电流±10mA

    REF20精度为±0.05%、 选项范围为 1.25V 至 4.096V、输入电压范围为 Vout + Vdo 至 5.5V、输出电流额定值为±20mA

    REF50E:精度为±0.025%、2.5V 至 5V 的选项、Vout + Vdo 至 42V 的输入电压范围、额定输出电流±10mA

    下面是几个问题:

    1. 您使用的是哪个 ADC? 我还可以根据 ADC 的精度为您提供更具体的建议。  

    2.关于采用 DAC 的裕度调节、这些电压基准不像许多 LDO 或 DC/DC 转换器那样具有反馈引脚。 这会是个问题吗? 最重要的是、这些零件具有非常严格、卓越的精度额定值。  

    3.这里的基准电压应用是什么? 它只是用于 ADC 基准、还是有其他因素会导致更高的额定电流需求?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    感谢您的回复、Jackson。  

    1.我使用客户的 12 位 SAR ADC。  
    2.是的,我需要裕度 Vref 发生器的输出。 因为我有 VT 转角测试、具有 ADC 基准电压 15%的电压裕度。  
    3、此处 Vref 发生器的应用是仅为 ADC 提供参考电压。 ADC Vref 的额定电流为 5mA。 因此、我需要额定电流超过 6mA 至 10mA 的 Vref 发生器。  

    是的、我发现  您建议的所有精密电压基准都有恒定电压基准。 请针对此要求提出解决方案。  
    另外、请建议使用具有 16 位或更多位的电压裕量调节 DAC。  
    DAC80508 是否通过 LDO 或 SW 稳压器支持电压裕量调节?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们目前没有可针对裕量调节应用进行调节的电压基准。 我申请了在 E2E 上与您作为朋友联系、以便我们可以通过私信对此进行更详细的讨论、因此我可以提供最好的建议。 接受请求后、我们可以继续此对话。  

    我已经邀请了 DAC 专家对 DAC 选择添加评论。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    只要裕量调节方案看起来像这样、任何电压或电流输出 DAC 都可用于为 LDO 或开关稳压器提供裕度。

     

    具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路(修订版 A)

    具有电流输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路(修订版 A)

    我们拥有专为裕度调节而设计的 DAC、例如 DAC63204、它们在断电时具有高阻抗、从而在关闭时不为 LSO/稳压器留出裕度。 这些 12 位时的最大 OUT、因此如果您需要 16 位和 8 通道、DAC80508 也适用、只是没有我提到的 Hi-Z 特性。 如果您只需要一个通道、那么您可以考虑使用 DAC80501。

    此致、

    Katlynne