This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7800

Guru**** 2514315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531224/lm7800-lm7800

器件型号:LM7800

工具/软件:

    LM7815CT/NOPB   请帮助分析它是否是氧化以及氧化原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiuli:

    我假设您指的是引线边缘的较暗颜色差异、而不是其侧的铜颜色(它从镀锡下方的铜材料获得)。

    氧化锡为深色、似乎是导致顶部两个 LDO 变色的可能原因。 在这种情况下、其他滤芯上的变色可能是部分氧化锡。  

    此处的氧化问题是什么?

    在这张照片之前、这些部件受到了哪些情况和事件的影响? 它们是从一个全新的包装中打开的吗? 坐在抽屉中? 是否从活动组件中删除? 会发热但未焊接? 等等?

    谢谢、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在货物使用前发现氧化、包装未打开、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quili:

    感谢您提供的信息。 我联系了包装上的、我会让您知道他们说了什么。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  有任何回复 plz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quili:

    感谢您的耐心。 包装表明它可能不会被氧化、而且很可能是当它们在引线上涂上锡时产生的夹紧标记、并且看起来符合适用的标准。 它不应以任何方式影响器件。

    谢谢、

    Gregory Thompson