This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:输入电压上的 PWM 输入

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538380/tps22919-pwm-input-on-vin

器件型号:TPS22919

工具/软件:

我使用器件 tps22919 作为负载开关。 如果 ON 较低、10K 电阻器可将 Vout 拉至低电平、从而禁用输出。 如果 ON 为高电平、我想传递 20kHz 左右的 PWM 信号、从 IN(引脚 1)到 OUT(引脚 6)。 我看到 tps22919 在稳定 IN 下运行良好、保持在 3V3 或 5V 电压时会正确地将其传输到输出、但在中有 PWM 时、我只会在 OUT 上看到 0V。 我是否需要更改某些内容才能将 PWM 信号正确输入到 IN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    检查 TON 和 TOFF 时间的开关特性。

    考虑到器件的高 Ton 时间、20KHz 过高。

    高 Ton 保持控制浪涌电流。

    谢谢  

    Amrit