Thread 中讨论的其他器件: TUSB4041I-Q1、TUSB542
工具/软件:
您好、 
我有 TUSB4041I-Q1 集线器控制器、一个 MCU(在不同的电路板上)、TPS25762-Q1 PD 控制器和一个 USB Type C 连接器。 MCU 的 SS 信号连接到需要 USB 3.0 支持的 Type-C 连接器。 MCU 的数据线 D+和 D-连接到 TUSB4041I-Q1 集线器控制器的上游、下游端口的 D+和 D-线路之一连接到同一 Type-C 连接器的 D+和 D-线路。 
我不想使用任何 USB 3.0 集线器、因此我计划 从另一板的 MCU 获取 1 个 3.0 Type C 连接器所需的 SS 信号、并从集线器控制器获取 D+和 D-等其余信号。 (PS 同一 MCU 的 D+和 D-到达集线器的上行端口)。
我的电路板上有两个选项、用于为 Type C 端口供电。 要么使用 PD 控制器、要么使用电源开关。 如果我使用 PD 控制器、电源开关将是 DNP、我将使 PD 控制器的 CC 线路连接到下游 Type-C 连接器的 CC 线路。 但是、由于我在这里不使用任何多路复用器、因此如何在 SS_1 和 SS_2 之间进行选择。 我也无法向另一电路板上的 MCU 提供任何信号。 那么、PD 控制器将如何进行选择?
请注意、所有 SS1_TX、SS1_RX、SS2_TX 和 SS2_RX 信号在所有 Type-C 连接器上都相互连接。

此致、 
Adithya