请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC15241-Q1 工具/软件:
您好:
我在另一篇文章中读到、如果使用自举二极管+电容器对高侧 FET 的功率进行了电平调整、则不建议使用该器件为 BLDC 驱动器中的所有 6 个晶体管栅极供电。
遗憾的是、除了使用专用直流/直流转换器“要简单得多“外、没有理由不建议这么做。
但是、它也会占用更多布板空间、并且器件成本也比二极管+电容器解决方案高很多。
有人能说明为什么不建议将该器件用于该器件、以及将该器件与自举电路用于高侧 FET 会遇到什么问题吗?
我想有一个缺点是该器件只能用于单输出配置 (VDD - VEE)?