This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606RGET

Guru**** 2504585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536373/bq25606-bq25606rget

部件号:BQ25606

工具/软件:

您好、

我附上了原理图以供您参考。 您能回顾一下并分享您的反馈吗?

此外、我构建了原型板、目前遇到了几个问题:

  1. 电池备份问题
    我使用了 4000mA 电池、但仅提供大约 30 分钟的备份。 负载约为 3.8V @ 250mA。  这似乎异常低—您能否帮助确定导致这种情况的原因?

  2. 音频噪音问题
    运行过程中会出现明显的音频噪音。 您能否提出这样做的可能原因以及我们可以如何缓解该问题?

期待您的意见。

此致、

Santhosh  

电子邮件: santhosh.p@optmsol.com

e2e.ti.com/.../BQ25606RGET_5F00_TI_5F00_IC_5F00_BATT_5F00_-Reviews.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将于 7 月 4 日庆祝假期、并将在星期二上与您联系。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Santhosh、

    我的原理图审阅如下:

    1. OTG 引脚需要拉高或拉低、而不是处于逻辑电平之间。

    BTST 电容器的电容应为 47nF、不是 47uF。 这是我最关心的问题。 转换器在最初为此电容器充电时可能遇到问题。

    对于备用电池问题、请调查系统中的其他泄漏点。 在没有输入的情况下、我们的器件主要仅从 BAT 至 SYS 通过 BATFET 消耗电流。  1/16C 速率的电池应持续 16 小时。

    至于噪声、请更换 BTST 电容器、告诉我您找到了什么。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您发送编修。 我已相应地更新了设计—请查看随附的修订文件。

    不过、 可闻噪音问题仍然存在 、即使在更换后也是如此  BTST 引脚上的 47nF 电容器 。 请您就如何进一步缓解这种情况提出建议。

    如果我根据您的原始要求在实施过程中遗漏任何内容、敬请告知。

    期待您的指导。

    此致、

    Santhosh Poojary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您发送编修。 我已相应地更新了设计—请查看随附的修订文件。

    不过、  可闻噪音问题仍然存在 、即使在更换后也是如此   BTST 引脚上的 47nF 电容器 。 请您就如何进一步缓解这种情况提出建议。

    如果我根据您的原始要求在实施过程中遗漏任何内容、敬请告知。

    期待您的指导。

    此致、

    Santhosh Poojary

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_BQ25606_5F00_Review_5F00_02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Santhosh、

    原理图看起来正常。

    至于可闻噪声、我们需要找到噪声源。 存在哪些条件下的噪声、注意 VBUS、VBAT、ISYS、IBAT、 VBUS、IBUS? 您是否尝试过探测 VBUS、VSYS、VBAT 和其他节点? 此外、IBUS、IBAT 和 ISYS。 我们正在寻找可闻噪声频谱内的振荡。 您是否在相同条件下尝试过我们的 EVM? 您是否已将无源器件指定为此范围内不谐振?

    此致、

    Mike Emanuel