This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:设置为 IRQ 模式、I2Ct_IRQ 引脚不断拉至低电平

Guru**** 2442920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534307/tps25751-set-to-irq-mode-i2ct_irq-pin-is-constantly-pulled-low

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好、团队:

我们在 PD 的二进制文件中设置 IRQ 模式、这会导致 Airoha 的 GPIO7 引脚(连接到 PD 的 I2Ct_IRQ 引脚)持续拉至低电平。 成功加载补丁后、我们复位 I2C1 寄存器(偏移= 18h)的 7 个中断清除、但仍读取低电平。 我们想问一下、是否有办法将 GPIO7 提升到更高层次?

其次、复位 0x18 寄存器后、我们再次读取 0x18、第 0 位、第 1 位和第 3 位设置为 1
读取 0x40 寄存器、第 2 位设置为 1
这些值是否会导致 IRQ 持续降低?

附件是我们的低区二进制文件 filee2e.ti.com/.../PD_5F00_SinkPriority_5F00_IRQ_5F00_20250627.c

此致!

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该读取寄存器 0x14 并将 0x14 的值写入 0x18 以清除中断。  

    0x40 是独立于中断的状态寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    成功加载补丁后、我们读取 0x14 寄存器、并发现 Bit0、1、3 设置为 1。 然后、我们将 0x18 寄存器中的位 1、3 设置为 1(位 0 保留)、这意味着我们将 0x0A 写入 0x18 寄存器。 再次读取 0x14 寄存器后、我们发现位 1、3 仍设置为 1、中断未清除
    第二个测试是将寄存器 0x18 中的位 0、1、3 设置为 1、然后读取寄存器 0x14。 发现 Bit0、1、3 仍设置为 1、并且中断未被清除

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:

    TI 美国将于 7 月 4 日下班、我们将在下周初回复您。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    您能否提供您从中创建 low region 二进制文件的 JSON 文件?  

    此外、在读取->清除->检查中断时、您是否能够提供 PD 和 MCU 之间 SDA、SCL 和 IRQ 的 I2C 示波器捕获?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:林瑞杰:

    这是我们的 JSON 文件

    文件:///D:/Soft/PD_SinkPriority_IRQ_20250708.json

    我们发现在 EVK 上测试期间出现了 IRQ、但在我们的实际电路板上测试时、IRQ 有时很高、有时也很低、但在大多数情况下仍然很低

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:  

    JSON 文件似乎未正确连接、您能否重新检查并重新发送配置?  

    您的硬件上用于 IRQ 线路的上拉电压源和电阻是什么? 是否存在可能将线路拉低的任何硬件相关因素?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin