This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3524D:LM3524D:误差放大器验证

Guru**** 2814175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3524D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538035/lm3524d-lm3524d-error-amplifier-validation

器件型号:LM3524D

工具/软件:

您好、

验证 LM3524D PWM 的误差放大器模块的失调电压时遇到问题。 需要获得有关测试条件和所需测试设置详细信息的支持。

我们尝试使用基本伺服环路、并观察到误差放大器输出持续开关、同时尝试维持共模电压以测量通过辅助运算放大器的失调电压。

因此、无法测量 EA 的精确失调电压

您能告诉我们如何验证误差放大器模块的参数吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了验证放大器、您需要为放大器设置精确的输入信号并测量其输出。

    您可以搜索如何在网络上测试放大器以获得多条退货。

    数据表第 8 页还提供了测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong Huang:

    感谢您的答复。

    我们尝试了如下所示的类似伺服环路设置、用于测试通用运算放大器的失调电压

    根据此概念、DUT 的输出必须稳定至辅助运算放大器的基准电压。 但对于 PWM 中的误差放大器、当辅助运算放大器(同相引脚)的基准电压设置为 2.5V 的共模电压时、DUT 的输出会持续振荡、而不是稳定到 2.5V。

    因此、失调电压测量在辅助运算放大器的输出端不稳定、因为它一直摆动至饱和状态

    请告知您的想法

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在开关模式电源中、通常使用放大器、其来自外部电路的增益非常低、不用于开环中。

    在测试开环放大器时、需要进行非常精确的输入电压控制、因为放大器增益通常为 60dB 至 80dB、因此 1000 至 10000、甚至 1mV 也会导致 1V 至 10V、这可能会出现稳定问题。

    如果您想测试放大器、我建议您咨询放大器团队、因为我们在测试放大器本身方面不擅长、通常使用具有闭环的放大器。