请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53689 主题中讨论的其他器件: BEEPROG2
工具/软件:
您好:
生成要写入 TPS53689 的文件时、我在另一个问题中询问了文件格式、 
被告知最好使用“十六进制“格式。 
由于 BeeProg2 支持“十六进制“格式、因此我想使用“Fusion Digital Power Designer“导出一个十六进制文件。 
如下图所示、我是否应该选择“Device Export“→“NVM Config File“→“Intel Hex“来导出文件? 
谢谢你。