主题中讨论的其他器件: BQ25798、 EV2400
工具/软件:
我正在开发一种新仪器、其中包括用于管理电池充电和 USB 电源的 BQ25792。
我们一直在使用第一个原型 PCB、还有 3 个明显失败的 BQ25792。
这是原理图中的充电器部分:
这是充电器布局:
VBUS 来自 5V 2.5A USB 充电器。 电池为 21700 2S1P 7.2V 4.9Ah。
我们依靠 SYS 输出为电路的其余部分供电。
通过 Button_on 连接到 SYS 的按钮将 Q5 开启、然后 PIC 会在 POWER_ON 时将其保持开启、直到系统关闭。
当我们遇到此故障时、在连接 VBUS 和/或连接电池的情况下、SYS 输出会保持在接近 0V。
我们怀疑它可能与我们正在应用的寄存器设置有关、但无法将其固定到特定的寄存器设置。
这也可能仅在连接了电池时发生。 只是在 VBUS 上运行还没有导致故障。
我们设置的寄存器包括:-
charger_control_1、0 — 禁用看门狗计时器
CHARGER_CONTROL_0176 — 启用 ICO
charger_control_5183 — 启用运输 FET;启用 ADC 的 IBAT 放电电流检测;启用电池放电电流 OCP
PRECHARGE_CONTROL、198 - 240mA
MINURE_SYSTEM_VOLTAGE、18 - 7V
CHARGE_VOLTAGE_LIMIT、840 - 8.4V
CHARGE_CURRENT_LIMIT、50 - 500mA
INPUT_CURRENT_LIMIT、300 - 3A
ADC_CONTROL、0x8c — 启用 ADC;15 位;使用新的 ADC 转换启动 AV
我已经阅读到 BQ25798 可能是我们更好的选择,因为在某些应用中,电池不会安装。
BQ25798 如果在某些应用中可能未安装电池、会更合适吗? 是这样吗?
如果进行更改、BQ25792 和 BQ25798 是否需要考虑任何差异?
它在物理上似乎是 PIN2PIN 等效器件、但我们是否需要考虑任何寄存器差异或其他电路差异?
提前感谢您能提供的任何帮助。
此致、
朱利安·肯特