This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:驱动一些电感负载时的反向馈送灵敏度。

Guru**** 2653165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539125/lmr51610-backfeeding-sensitivity-when-driving-some-inductive-load

器件型号:LMR51610

工具/软件:

您好:

我将使用 LMR51610 降压转换器从–48V 输入源生成+12V 电源轨。 我正在为风扇、水泵以及一些带有连接到+12V 电源轨的高侧驱动器的 LED 供电。 当我使用水泵时、我得到了电源反馈、变频器似乎可以接受、没有问题。  与 600mA 输出配合使用时、半导体温度会上升+15°C、这对我来说似乎是正确的。

这会导致可靠性问题吗? 建议在转换器输出端添加一个二极管来限制反馈吗? 您还有其他建议吗?

二极管必然会导致压降和能量耗散、如果没有必要、并且转换器可以通过该电源回路完全运行、我想避免这种情况发生。

这是我当前的原理图:

这是泵运行时转换器输出端的 12V 电压轨的捕获图。 我们可以清楚地看到、TVS 将反馈限制为+15V、用于与输出并联、然后电源轨返回到+12V。

这里是在转换器输出端使用二极管进行的测试、反馈不再存在、行为更多地对应于泵用电机引起的带或无负载的快速开关。

此致、

Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您使用我们的产品进行设计。  我在此类应用中没有看到 LMR51610 的问题。 您唯一需要注意的是、在输出电压跳过高期间、输入电压始终高于输出电压。  如果 Vout 跳至 15V 但 Vin >15V、IC 应该是安全的。  否则、高侧 FET 体二极管可能无法控制地导通(如绿色路径所示)、这可能会损坏 IC。  如果无法排除此类情况、请在输入线中插入一个阻断二极管来阻断该情况、这样 的功率耗散将比在输出线上使用二极管更低。  

    此致、