This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:[TPS259541]器件&'s 编程电流限制不会触发

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538860/tps2595-tps259541-the-part-s-programmed-current-limit-does-not-trigger

器件型号:TPS2595

工具/软件:

我将此模型用作 12V 输入的电子保险丝 、 其中电路的最大输出电流为~1.5A。 由于我在其他位置使用 910Ω 电阻器并且~2A 就可以了、因此这就是我在 Rilm 位置的情况、如屏幕截图中所示。 然而、在测试电路时、我能够在没有任何故障的情况下上拉至器件的 4A 最大电流限值。 这很奇怪、因为电阻器 确实测量了正确的值、而以前 使用电位器的更普遍的设计效果很好--遇到的电流限值映射到正确的电阻。  我还想说我使用了 Excel 工具来进行初始设计、但 TI 网站为器件列出的网页提供了 404、 因此我无法再次检查...

我有没有想念一些哑吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailey、

    404 为该部件列出的网页 、因此我无法再次检查...

    您可以尝试使用另一个浏览器或刷新。 我怀疑这可能只是一个临时问题、因为我能够访问该网站。

    关于您的问题、如果您正在进行仿真、您能分享一些图吗? 此外、根据原理图、使能电阻分压器将导致绝对最大值超出 EN 引脚电压。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UVLO、我确实混合了 R1 和 R2、但我不知道从哪里可以获得 340k。 我想我可能已经在其他方面将其与电阻分压器混淆了... 至于我最初的问题、我意识到我确实犯了一个非常愚蠢的错误、并且后来沿着链路上从转换后的 5V 电压读取了电流消耗。 当然、当 5V 输出达到~4A 时、12V 保险丝会跳闸! 感谢您提醒我电阻器组合!