This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:BQ77207

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77207, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533988/bq77207-bq77207

器件型号:BQ77207
主题: BQ77307 中讨论的其他器件

工具/软件:

同样的问题已经被提出了几次如此道歉的重复。

首先,似乎没有任何方式联系英国代表?

我知道您是一家美国公司、但确实有一个没有广告编号的英国办事处?

我曾在美国东部时间 (星期五、E) 的某个时间(当地时间是凌晨 3 点)与客户支持部门联系、因此很高兴能够与他人交谈。

但是、线路很差、可能没有得到我的详细信息?

今天又回来了(类似的时间),没有答案提到我的网站。

问题是:

如何获取根据特定要求配置的 BQ77207 样片。

我只在寻找 10 到 100、所以我担心的是、在这里发布的另一位潜在客户要求 2000 次优惠、但被告知这是不可能的。

我希望这是太多!

如果您能提供帮助、请告诉我、因为我们有适合美国市场的产品、充电电路阻碍了我们的发展。

来自英国的最佳问候

Johnb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助! 请...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    对延迟深表歉意、我们处理 E2E 咨询的团队目前非常简短。  

    我是这款器件的产品营销工程师、非常高兴能在这里提供帮助。  

    BQ77207 只能通过 TI 工厂进行编程、因为它是 OTP(一次性可编程)、因此、我们必须具有良好的业务案例来 投入资源以将定制器件推向市场。 虽然我们能够提供小批量样品、但承诺完全取决于此类设备的业务案例、因为我们不会向客户收取此项服务的费用。  

    当然、我们可以将此讨论转移到更直接的渠道、以 确定您的预计产量和生产日期。 我还想请您与我们覆盖该地区的英国团队联系、因此很抱歉您在联系他们时遇到了很多问题。  

    我要说的最后一点是、 BQ77307 是我们唯一通过 I2C 实现的主机可编程保护器之一、具有比 BQ77207 更多的功能。 如果您目前的系统中有 MCU、这可能是最好、最快的选择。 由于设置存储在 RAM 中、并且将在器件每次下电上电时清除、因此需要 MCU、此时主机将在重新启动器件时写入这些设置。  

    希望这有助于澄清您的问题。  

    此致、  

    -路易斯·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、感谢您与我们联系。

    我是一家英国小型公司的一员、最近加入该公司、负责整理一些正在进行的问题、主要的一个问题是锂聚合物电池的深度放电、当前 5S 电池包的化学成分需要 22V 的 OVP 和 16V 的 UVP。

    这可能会略有变化、但主要问题是最大的、如果并非所有 BMS 的 UVP 都低得多、并且在每个电芯 2V5/2V7 下进行了实验、发现它已无可挽回地损坏、因此肯定需要更高的电压。

    由于规模较小、当前的生产运行量为 20-30 个器件、因此最初只需寻找 50 个器件。

    产品内部没有 MCU、因此我们无法使用您推荐的其他器件、并且已经有了适合 BQ77207 的 PCB 布局。

    我们有 2 个订单、一个是澳大利亚订单、一个是美国订单、这是我们真正想要开拓的市场、我们感到我们的产品具有创新性、是 IT 领域的领导者。

    但是、BMS 适用的器件问题阻碍了我们的发展。

    希望您能为我们提供帮助。

    如果您能回复我的工作电子邮件、请联系我们;

    johnb@9gcomms.co.uk

    非常感谢。

    来自英国的最佳问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。 我还在等待回复您能否让 我与可以提供帮助的人联系。

    此致

    Johnb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我正在努力让一个联系人联系您。 感谢您的耐心。  

    对于使用 BQ77207 的应用、您是正确的、对于 LFP、BQ77207 可能不是最佳选择、因为它更适合锂离子和锂聚合物化学物质、最初并非为 LFP 设计的。 该目录表明、由于电压电平通常不补充 LFP 电芯的使用。   

    我仍然强烈建议您重新考虑 BQ77307、因为它可以对这种 UVP 进行编程、对可编程范围几乎没有限制(应该很容易达到阈值)、从而提供最佳的灵活性。 我担心商业案例不足以启动一个发展.  

    请留意我们的器件产品页面、因为我们会定期添加可能适合您应用的新偏移。  

    BR、  

    -路易斯·托雷斯