主题中讨论的其他器件:LM5164-Q1、
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户 (Enpower) 正在测试 LM5164-Q1、发现降压电路的两个 MOSFET 会被 Vgs 振铃击穿。 我们有什么建议可以避免击穿吗? 谢谢。

此致、
Ryker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tim:
请参阅以下信息。 谢谢。
e2e.ti.com/.../Yangjie_2D00_YJD45G10AQ.pdf
e2e.ti.com/.../PCB-Layout-of-Vgs.zip



此致、
Ryker
您好、Tim:
除了更改 MOSFET 之外、您还有其他减少振铃的建议吗? 因为客户已在当前的电路板中固定了 MOSFET。
让我清除以下波形:红色为 LO、黄色为 HO-SW、绿色为 Q2 的电流(飞轮 MOSFET)

R&D 还使用 1W 负载测试了 EVM、发现了类似的 击穿(峰值电流也超过 5A)。 寄生电容是否会导致如此高的电流? 您能否在 EVM 中确认并分享测试条件?
此致、
Ryker
您好、Ryker、
这看起来像是栅极驱动电流和/或电流与 SW 电压转换重合。 例如、当 LO(红色迹线)变为高电平而 HO-SW(黄色迹线)关闭时、就会出现电流脉冲。 肯定不会同时导通两个 FET。
当 LO 变为低电平且 HO-SW 变为高电平时(此处的重叠最少)、会发生另一个转换。 请还提供 SW 电压。 如果发生任何击穿、都会导致 SW 电压的压摆率发生变化。
这里是如何测量电流的? 看一下满载
这些波形总的来说看起来非常干净。
此致、
Tim