This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538166/lmg5200-lmg5200

器件型号:LMG5200

工具/软件:

Re:器件 LMG5200MOFR - 80V GaN 半桥功率级

数据表中的贮存温度规格为–40°C 最小值

此部件是否能够满足我们的 客户最低–54 摄氏度的要求?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    这里只有几个问题、

    • 客户对此有何要求?
    • 客户是否计划在–54°C 下运行?

    此致、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    客户要求仅限–54°C 存储温度(非工作温度)。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    根据数据表中提供的数据、我们可以保证器件能够在–40°C 的温度下工作

    此致、

    Adithya Ankam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya: 最低非工作(存储)温度为–54 摄氏度时是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    就像 Aditya 提到的、我们只保证在–40C 至 150C 的温度范围内运行。

    此致、

    Pratik A.