This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:关断和静态电流

Guru**** 2542990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537679/tps61022-shutdown-and-quiescent-current

器件型号:TPS61022

工具/软件:

您好:

我遇到了高关断和静态电流的问题。  输出电压远高于数据表中规定的值。  


从下图中可以看到  未连接负载时的输入电压和电流。

关断电流为 7.27uA、该电流应该为~0.25uA

静态电流为 44.4uA、应该为~0.9uA

有人能帮助我了解发生了什么事吗? 我正在对 TPS61022RWU 评估模块进行测试、唯一修改是通过添加 530k 电阻器代替 R1 来调整输出电压、从而将输出电 压更改为 3.8V。  

只是控制器工作正常。 但电池供电设备需要使用它、因为这样会导致这些电流过高。

提前感谢您、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Martin:

    对于关断电流测量、您是否可以在移除 C1 的情况下重试?

    对于 IQ  测量、是否在 FB 引脚上强制设置为 700mV?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    移除这个 150uF 电容器大有帮助。 但当控制器关闭时、我仍然会看到更高的电流消耗。 现在约为 4uA。  

    在下图中、您可以看到输入电流和电压测量值。 第一个和第三个游标范围是 EN 连接至 GND 的情况、中间一个是 EN 连接至 Vin 的情况。 没有负载连接到输出端、MODE 引脚连接到 GND。

    我还测量了输入、输出和 FB 引脚电压。 请查看下面的结果。

    CH1 是输入、CH2 是输出、CH3 是 FB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Martin:

    我刚刚验证了一个新 EVM 上的关断电流、仅在 移除 150μF 电容器且没有其他更改的情况下进行了验证。

    然后在 Vin = 5V、EN = GND、MODE = GND、空载时进行测试。 测得的 关断电流在 0.25μA 附近、与数据表规格很匹配。

    如果可用、请 检查测量中所用电流表或工具的精度是否足够。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    你是对的。 我忘记移除示波器探头、这就是导致电流较高的原因。  

    现在、我的器件在关断模式下使用的电流约为 0.2uA、在工作模式下使用的电流约为 30uA。  

    感谢您的帮助。

    此致、

    Martin