This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 + BQ25756 用于源应用、不含电池包

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539132/tps25751-tps25751-bq25756-in-source-application-without-battery-pack

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25758TPS65994BGTPS66994

工具/软件:

尊敬的先生:

 我们的客户希望使用 TPS25751 和 BQ25756 以及 PDO 20V5A (max) 来设计电源解决方案。 但它们将直接提供 19V 直流电源、无需电池组。

1. BQ25756 在 TPS25751 设置下是否可以在没有真正的电池包的情况下工作?

2. 我们可以在应用中使用 BQ25758 来替换 BQ25756 吗?

3.或任何其他合适的解决方案来替代 TPS25751 ... 也许是 TPS65994BG 还是 TPS66994?

感谢和尊敬、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“44084" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539132/tps25751-tps25751-bq25756-in-source-application-without-battery-pack  BQ25756 在 TPS25751 设置下是否可以在没有真正电池包的情况下工作?

    是的。  但是、目前不支持该功能。

    [quote userid=“44084" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539132/tps25751-tps25751-bq25756-in-source-application-without-battery-pack  我们是否可以在其应用中使用 BQ25758 来替换 BQ25756?

    是的。  与前文相同、目前不支持该功能。  您需要实现多个额外的 IC 来创建仅供电解决方案。

    [quote userid=“44084" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539132/tps25751-tps25751-bq25756-in-source-application-without-battery-pack 或任何其他替代 TPS25751 的合适解决方案... 也许是 TPS65994BG 或 TPS66994?

    TI 仅愿意支持 TI.com 上的现有解决方案。  其他合适的解决方案仅为大批量客户提供。

    此致、

    Chris