This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:QOD 引脚上的最大电流限制

Guru**** 2502465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538067/tps22992-maximum-current-limit-on-qod-pin

器件型号:TPS22992

工具/软件:

您好、

QOD 引脚不包括 TPS22992S 数据表中的最大电流限制。 另外、未指定最小串联电阻。

这是否意味着集成放电 FET 的额定值为 240mA? 25 欧姆(最小内部 240mA 电阻器)和 VCC 最大 6V。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VOUT 可短接至 QOD 以实现快速放电。 因此、可以保持外部 0 欧姆。

    推荐电压为 5.5V。 所以您可以考虑 220mA 额定电流 FET。

    谢谢  

    Amrit