This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 + BQ25713

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539063/tps25751-tps25751-bq25713

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25713

工具/软件:

您好、我目前正在使用贵公司的 TPS25751 + BQ25713 解决方案进行充放电管理。我之前曾向贵公司寻求有关如何实现给电池充电的技术支持。此问题已解决。但现在我遇到了一个新的问题。我应该如何配置、才能使充电管理不仅可以给电池充电、还可以同时通过 TYPE-C 接口对外供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihuang:

    翻译: 大家好、我目前正在使用贵公司的 TPS25751 + BQ25713 解决方案进行充电放电管理。 我之前已经联系过贵公司、寻求有关如何为电池充电的技术支持。 此问题已解决。 但现在我有一个新问题。 如何配置、使充电管理不仅可以为电池充电、还可以同时通过 Type-C 接口从外部为电池供电  

    “为电池充电“与“通过 Type-C 接口从外部为电池供电“之间有何区别? 对我来说、它们听起来是一样的、我不确定它们会有何不同。

    谢谢。此致、

    Chris