工具/软件:
我的设计是使用 TPS63900 以及一些 MOSFET 和电阻来更改超级电容器充电的电流。 以下是在 1mA 限值和 2.5mA 限值之间切换的电流迹线。 2.5mA 似乎始终关注 3mA、但这不是问题。 在大约 130 个(共 150 个)电路板上、波形看起来像第一个图。 很好很稳定 然而,在我的大约 20 板,波形非常一致,重复看起来像第二张图片。 平均电流相同、但波形具有很大的噪声。 值得注意的是、所有电路板上的 1mA 曲线都非常稳定
我希望有人能够了解这种情况的发生原因、以及是否预计会出现此行为和/或是否会对 TPS63900 造成损坏。
谢谢你