This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:某些电路板上的噪声电流波形

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533529/tps63900-noisy-current-waveforms-on-some-boards

器件型号:TPS63900

工具/软件:

我的设计是使用 TPS63900 以及一些 MOSFET 和电阻来更改超级电容器充电的电流。 以下是在 1mA 限值和 2.5mA 限值之间切换的电流迹线。 2.5mA 似乎始终关注 3mA、但这不是问题。 在大约 130 个(共 150 个)电路板上、波形看起来像第一个图。 很好很稳定 然而,在我的大约 20 板,波形非常一致,重复看起来像第二张图片。 平均电流相同、但波形具有很大的噪声。 值得注意的是、所有电路板上的 1mA 曲线都非常稳定

我希望有人能够了解这种情况的发生原因、以及是否预计会出现此行为和/或是否会对 TPS63900 造成损坏。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    感谢在设计中使用 TI 器件。

    我想知道超级电容器(例如电压)的状态是否相同、因为该器件的电流限制是平均限值、这意味着输入电流的纹波不同。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不清楚这一点。 该测试是在超级电容器焊接到 PCB 之前在单板自动测试装置上完成的。  对于输入、我有一个 5V 开关电源通过 3.6V LDO 馈入电流表、然后馈入 TPS63900 的输入端。 为了保持一致、输出端只有一个 1.2k 电阻器作为负载。 测试仪上都有负载电阻器和功率输入、因此这些都是 我测试的许多不同 PCBA 之间的常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    感谢您的讲解、您能尝试使用 EC 负载而不是测试仪吗? 询问是因为要筛选出测试仪意外的不可稳定行为。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于特定电路板上的行为具有可重复性、因此没有“问题“、我很有信心这不是测试仪问题。 此外、就像您说的那样、平均电流是正确的、因此对于我的应用来说、这实际上也不是问题。 我只想确保这是合理的预期行为、不会造成缺陷、如果这种行为超过 10 年的正常使用、不会对 TPS63900 本身造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    请理解、我相信此行为不会导致器件损坏。

    但是、如果电路板之间的 Vin、Vout 和 Iout 相同、则此处的不同 Havihor 似乎不合理。  

    您能帮助捕获 IL 不同电路板的 Vin/Vo/Viu 波形、以帮助我解决根本原因吗?

    此致

    轻触

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然可以这样做! 我将在下周跟进来自至少几个电路板的波形、无论有无噪声电流波形都是如此。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:  

    谢谢、让我们根据您得到的波形检查发生了什么。

    此致

    TAO