This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303AEVM-245:TPSM828303 和 TPSM82866A EVM 评估期间的问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866AA0PEVM, TPSM82866A, TPSM828303, TPSM828303AEVM-245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538978/tpsm828303aevm-245-issue-during-tpsm828303-and-tpsm82866a-evm-evaluation

器件型号:TPSM828303AEVM-245
主题中讨论的其他器件:TPSM828303、TPSM82866A、TPSM82866AA0PEVM

工具/软件:

团队、

名为韩华 Vision 的韩国 IP 网络摄像头客户正在评估 TPSM828303 和 TPSM82866A EVM。 有关它们使用的 EVM、请参阅以下内容。

  • TPSM828303AEVM-245
  • TPSM82866AA0PEVM

但是、它们会出现效率性能差距和问题、如下所示。 请仔细查看、并告知我们您的意见。

TPSM828303 EVM 效率

  • 输入电压:5V
  • 输出:1.8V/3A
  • 数据表中的预期效率:约 90%
  • 测量效率:85.2%

2. TPSM82866A EVM 效率

  • 输入电压:5V
  • 输出:1.2V/6A
  • 数据表中的预期效率:约 86%
  • 测量效率:79.2%

 

3. TPSM82866A EVM 输出电压变化

  • 输入电压:5V
  • 输出: 配置为 3.3V(R1:100K、R2:22k、VSET:低电平)
  • 问题 1:将输出电流增大至高于 3A 时会出现可闻噪声。
  • 问题 2:将输出电流增大至高于 4A 时、会出现高输出压降。

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    效率差距、如 1 中所述。 和 2. 按照正确的设置执行测量非常重要。 当电压测量包括高电流布线或连接器、甚至电流表分流器的压降时、测量的效率结果可能会更低。 请参阅此应用手册了解更多详情:“精确测量超低 Iq 器件的效率“。 如果已经考虑了这一点、请告诉我。

    3.#1:PCB 上的电容器会产生可闻噪声。 可能这方面不是 EVM 设计过程中的首要考虑因素。 可以尽可能降低这种声学噪声、如本应用手册“如何降低电源应用中 MLCC 的声学噪声“所述。

    3.#2:电压降可能再次由高电流路径上的损耗引起。 应在靠近 IC(通常在 COUT 的第一个电容器处)的位置检测输出电压。 EVM 的感应端子 (J5 处的 S+和 S-) 可用于精确的 VOUT 测量。 如果已经考虑了这一点、请告诉我。

    此致、

    Andreas。