This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:由于 VCC1 和 VCC2 引脚上的功耗不均而导致电路中的电流不平衡

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539210/bq76952-current-imbalance-in-the-circuit-due-to-the-unequal-power-consumption-in-the-vcc1-and-vcc2-pins

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010247

工具/软件:

我基于参考设计设计了一个 24s BMS TIDA-010247 、使用 ISO1540DR 用于两个 AFE 之间进行 I²C μ s 通信的数字隔离器。 但是、我观察到消耗的电流 VCC1 PIN 持续存在  100µA 更高 更快的速度 VCC2 这种不平衡会显著影响我的系统的稳定性。 这是否表明参考设计本身存在基本的局限性或不稳定? 您能澄清一下吗?