This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:TPS2117 反向电流在二极管模式下不会阻断

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534677/tps2117-tps2117-reverse-current-not-blocking-in-diode-mode

器件型号:TPS2117

工具/软件:

您好、

我使用的是 TPS2117 接线在 sch :

  e2e.ti.com/.../pmux.pdf

我总是在二极管模式下使用它。

当我在 5V/3V6 电源轨上有前一个 5V(来自引脚 6 U32 的 PWR_5V0)时、我插入电池 (VBAT_3V6)、没有电流从 U4 VOUT 流向 U4 VIN2。

 

但当我在 PWR_5V0 上没有电压,然后我插入 VBAT (3V6) : Y4 VIN2 到 VOUT 传导然后我在 PWR_5V0 上施加 5V 电压,我有电流从 U4 VOUT 流向 U4 VIN2。

 

请参阅随附的描述问题的 pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请让我检查一下、然后返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pmux_5F00_part2.pptx

    您好、  

    请查看所附的 PPT、我认为这是最好的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉耽误你的时间。

    1.在第一种情况下、PMUX 的通道 2 始终处于关闭状态。 VIN2= 0、Vout = 5、CH2 =关闭。 VIN2= 3.6、Vout = 5、CH2 =关闭。  

    2.在第二种情况下、通道 2 更早打开、Vout=vin2=3.6。 现在、当我们强制 Vout 为高电平达到 5V 时、反向电流将流过通道 2、但如果电流超过器件反向电流阈值、通道 2 将关闭、否则通道 2 可以导通。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题。

    我并不期待这成为 DS 状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否有一个显示 VC、VA、VO 和流入 VC 的电流的波形?

    此致

    Kunal Goel