This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502 应用确认

Guru**** 2527760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539064/lm74502-lm74502-applications-confirm

器件型号:LM74502
主题: LM74900 中讨论的其他器件

工具/软件:

LM74052 是否可以在 USB-C 连接器 (UFP VBUS OUT) 前面的 240W 48V/5A 扩展坞中用于功率限制设计?

我注意到它似乎没有电流限制 (Ilimit) 或过流保护 (OCP) 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    48V、5A 对于 LM74502 来说很合适。

    没有电流限制和 OCP 设置是正确的。

    如果您需要上述特性、可考虑使用 LM74900。

    此致、

    Shiven Dhir