This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:最低阴极电流要求

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538757/tl432-minimum-cathode-current-requirement

部件号:TL432
主题中讨论的其他器件:TLA431

工具/软件:

我 在新应用中使用 TL432AID、根据 Ref 引脚电压控制 PMOS 的栅极、并请求您提供最低阴极电流要求支持。 我看到数据表将 1mA 列为所需的最小阴极电流。

请确认我的理解是否正确。 如果是、我需要将 100k 电阻器低至几 k Ω、以保证 1mA 电流。 这对我来说是不可取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KMB:

    感谢您的提问!

    建议为此器件系列使用 1mA IKA_MIN。 但是、TL431AI 的实际 IKA_MIN 为 0.7mA、如下所示:

    如果需要较低的 IKA_min、请考虑使用 IKA_min = 0.2mA 的新 TLA431。

    https://www.ti.com/product/TLA432

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Andrew Li