This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:连接负载的跳变电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539036/lmr36015-q1-jumping-voltage-with-load

器件型号:LMR36015-Q1
主题:LMR36015 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:


我需要将 48V DC 转换为 5V DC、最大 800mA。 在无负载的情况下使用 LMR36015 时、我测量 Vout 上的 5V 电压。 就会在我连接电阻器来模拟负载时触发。 我的电压开始在 0 伏和 3 伏之间跳跃。 在没有负载的情况下、我可以测量恒定的 5V OUT。  在下图中、您可以看到我使用的电路。
我很乐意提供任何帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图对我来说似乎没问题。 您能否确认输出到底下降了多少负载。 此外、您能否发送 SW 节点、输出和 Vin 波形。 这将有助于加快调试速度。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    元件选型非常完美。 我认为可能存在一些仿真设置错误。 您还能检查一下吗? 如果可以、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel