This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:未进入 ECO 模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538640/tps54202h-the-way-not-to-enter-eco-mode

器件型号:TPS54202H

工具/软件:

您好:

我的客户正在评估 TPS54202H、他们不希望进入环保模式。
数据表显示、它会在峰值电流低于 300mA (typ) 时进入。
是否可以使用此 300mA 的最大值?
它们可以放置额外的负载电阻以保持负载电流。  
该值是否取决于 L 值和 VIN 值等?

如果可以使用最大值、则可以使用此方式。
但如果不是、是否有任何好方法可以在任何情况下停止强化跳跃模式?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautam、

    感谢您的答复。
    然后、他们想知道电流的最大值 300mA TYP、即过渡点。
    它是可用的吗?

    此致、
    小畑聪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300mA 是典型值、根据客户的系统、会略有不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否意味着没有最大值?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在内部我们不会、因为这会因设计而异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:  

    他们可以施加额外的负载电阻以保持负载电流。  [/报价]

    是的、您可以添加最小负载以限制它转换到 ECO 模式。 ECO 模式转换完全取决于负载电流。  

    此致、

    Gautam