工具/软件:
您好:
在使用 TPS2116 的最新设计中、我们遇到了一个异常问题。 IN1 连接到降压转换器的输出。 PR1 引脚连接到降压稳压器的电源正常输出。 IN2 连接到主锂电池。 器件和电路在全新的电路板上开始正常工作(无反向漏电,没有明显的静态电流等)、但经过一段时间(几周后,几天后)、大电流开始从电池 (IN2) 流向降压转换器 (IN1) 的输出端。 这是通过隔离电路来确定的、因此只有 TPS2116 是可能的原因。 某些器件上的电流为数十 μ A、有些器件的电流为数百 uA、会过早地消耗电池电量。 电池和降压稳压器的工作电压均为 3.6V。 当没有可用的输入直流电压时、电池用作备用电源。
对于如何缓解此问题以及可能导致此问题的原因有何想法? 两个输入都受到保护和反向电压保护、因此无法造成任何损坏、尤其是在受控环境中和经过一段未定义的时间后。
提前感谢。