This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A43:TPS7A43

Guru**** 2654235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536608/tps7a43-tps7a43

器件型号:TPS7A43

工具/软件:

根据内部文档要求、我想问所附 TPS7A43 规格中散热焊盘的最大值是多少(蓝色图标)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    所附的封装尺寸似乎与 TPS7A43 不对应。 您能澄清一下您的问题吗?

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我上传了错误的图像,请海新的。

    散热焊盘的最大值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会将此问题转发给我们的包装组、看看我们是否可以提供该尺寸的典型值。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此信息传递给包装团队、并在获得更多信息时进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不 指定所示尺寸的典型值。 这些小凸片不会影响可焊性、通常在封装工艺中用模具毛边覆盖。  为了实现可焊性、散热焊盘的外部尺寸可视为图纸中所示的 1.69mm 至 1.89mm 尺寸。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!