This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:当 PG 为低电平持续时间建议时重新启动 EN

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538740/tps552882-q1-restart-en-when-pg-is-low-time-duration-recommendation

器件型号:TPS552882-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们想添加外部电路、以便在 PG 变为低电平时让 EN 重新启动。 您是否对 x/y/z 有建议?

对于 y、它应该是 PG 延迟+上升时间、我们是否有相应的规格?


此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    存在 EN 为低电平时、PG 功能也未激活的问题、因此 PG 信号无效。 PG 的上拉电压源是什么?

    建议 z>10ms、x>100ms。 请注意、在 EN 低电平状态下、PG 信号无效、因此即使它变为高电平或低电平、也不表示任何内容。

    y 取决于 Vout 何时上升设定输出电压的 95%。 我们没有这方面的规格。 该时间应接近软启动时间、通常为 4ms。