This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:ORing 设计

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538629/lm7481-q1-oring-design

器件型号:LM7481-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 LM74810 进行其项目 SCH、见附件: e2e.ti.com/.../VBAT_5F00_ORing_5F00_0710.pdf

他们询问是否考虑 2 个输入同时处于活动状态这一条件、他们能否移除 D245、D246 并直接连接 2 个 VBAT_MCU_12V0 网络? 这是否会对 Q32/Q92 和 ORing 功能产生副作用?

如果 EN 为 3.3V 且 VBAT 超过 OV 阈值、HGATE 将拉低并关断 Q2、对吗? 在这种情况下、DGATE 是否会拉低并关断 Q1?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    EN 高电平和 OV 高电平仅会将 HGATE 拉至低电平。

    对于二极管、为什么要将共漏极点无论如何连接在一起。 无论是有二极管还是没有二极管

    此致。

    Shiven Dhir i Iwo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    对于二极管、为什么要无论如何将共漏极点连接在一起。 无论是否带有二极管[/报价]

    客户因为成本而希望节省 2 个二极管。 它们能否将网络连接在一起?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我了解成本节约。 我想明白、为什么我们需要将它们连接起来、无论是否带有二极管?

    此外、在 ORing 期间、公共漏极点始终通过该路径连接、因此我不确定它们是否需要连接在一起。

    此致、

    Shiven Dhir