This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:CDC 显示错误的值、只有 2*(ISP-ISN)

Guru**** 2505825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538281/tps552892-cdc-showing-wrong-value-only-2-isp-isn

器件型号:TPS552892

工具/软件:

除了 CDC 之外、我看不到任何其他问题、它只是 ISP-ISN 的大约 2 倍、而不是 20X。  

我在 ISP-ISN 之间连接 10m Ω、并将 CDC 直接连接到 12 位 ADC。  

我测量了 V (ISP-ISN)= 20mV、电流= 20/10=2。  

但 CDC 仅显示大约为 30mV。  

原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能分享一下原理图吗?

    我是否知道如何测试 ISP-ISN? 您还可以测试输出电流还是 Vin、Vout、电感器电流吗?  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题、它正在灌入电流、因此我反转了 ISP 和 ISN、并正在进行测量。

    不过、我有这些问题;

    1.该器件只能接收高达 3A 的电流?  您能检查一下吗?

    2.如果它灌入,电流进入设备, CDC 电流测量将不再起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我说灌电流时、我的 Vin = 5.5V、Vout=更低、Vin 和 Vout 连接到 1 Ω TEC 冷却器。 我只能灌入 3A 电流、需要 4A 电流。 在本例中、VOUT 仅为 2.5V。  

    如何解决此问题?  我记得你提到只有 2.5A,但规格说 8A . 我能做什么,或其他类似的部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能分享一下原理图吗?

    如果您的负载是电阻器、则输出电流由您设置的输出电压决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与参考设计相同。 vin----- 1 欧姆----- 输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的意思。 展示原理图。