This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:最大输出电流规格

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535572/lm5143-q1-maximum-output-current-specification

器件型号:LM5143-Q1

工具/软件:

您好:

为什么即使是外部 FET DC/DC 控制器、LM5143-Q1 的最大输出电流也限制为 40A?

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH

    虽然 LM5143-Q1 是外部 FET DC/DC 控制器、但应将 40A 规格视为一般设计建议、而不是硬性限制。 实际最大输出电流确实由您选择的外部元件(MOSFET 和电感器)决定。

    对于需要超过 40A 电流的应用、我们通常建议采用三相或四相设计方法。 此建议基于实际注意事项、即使使用双相设计、管理效率和热性能也变得非常具有挑战性。

    希望这能回答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare