This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:TPS7A96 零伏输出运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538633/tps7a96-tps7a96-zero-volt-output-operation

器件型号:TPS7A96
主题中讨论的其他器件: TPS7A94

工具/软件:

您好同事:

我想知道 TPS7A96/94 芯片的输出是否可以降至 0V。 TI 选型表中是这样的、但数据表中有一些其他信息。

TPS7A96:

TPS7A94 据说在引入时能够承受 0V 电压、但在建议运行条件下同样能够承受 0.4V 电压:

同样适用于这两个芯片表 8-3。 建议的 RNR/SS 值仅从 0.4V 开始定义

感谢您的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    感谢您询问我们有关此问题。 我认为 0.4V 为下限。 建议运行条件表更权威、包含了规格的实际范围。 数据表的详细说明中还提到最低 0.4V、因此我将在自己这边查看 0V 的变化情况。

    尽管如此、通常 可以 使其在建议的工作条件范围之外进行调节、但不能保证其在电气特性表的限制范围内工作。  

    此致、

    Gregory Thompson