请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HTC30-Q1 工具/软件:
您好的团队、
我收到了客户关于 TPS1HTC30-Q1 运行情况的两个问题。
关于 TPS1HTC30-Q1 的运行、当 DIAG_EN 为低电平时、启用哪些保护功能? 表 8-1 中的句子列出了“保护仅为正常状态“、因此用户无法了解启用了哪种类型的保护。

请填写下表中的空白处。
| 失速情况 | EN | 输出电压 | FAULT | SNS | 良好 | 恢复 |
| 正常 | ||||||
| 过流 | ||||||
| 过压 | ||||||
| STG、相对热关断、绝对热关断 | ||||||
| 开路负载 | ||||||
| 反极性 |
2.关于热保护行为的闭锁模式,我知道用户需要切换 (H->L->H) 锁存引脚或 EN 引脚来启用通道。 切换低电平周期需要多长时间? 有任何规格?

此致、
山本俊介