This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501591/bq27427-schematic-review

器件型号:BQ27427
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

请帮助查看 BQ27427 原理图设计、工程师还附上了一个 问题列表、请帮助您查看这些问题。

对原理图的任何注释也可以合并到该文件中。   

感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../TI-schematic-review-notes.xlsxe2e.ti.com/.../9821_2D00_TI_2D00_review.pdf

BR、

COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI

    我在原理图下方做了标记、也只能执行电池电量监测计部分。 突出显示的绿色部分正常、蓝色是问题、“如果将外部热敏电阻用于温度输入、则应在此引脚和 VSS 之间连接热敏电阻。“  还想验证您的是否具有 Batt (+)>> BAT >> SRX >> Load (+)。 至于 Excel、我同意第 3 点关于这条评论、但如果您真的需要、您可以共享热敏电阻 、但最好通过 i2c 进行通信、最后一点 4 电池电量监测计将为您提供的最大信息是荷电状态 (SOC)、满电荷容量 (FFC)、化学容量 (Qmax)、温度等 您需要阅读技术参考手册、以便更好地了解可从电池电量监测计获得的所有信息。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    突出显示的绿色部分正常、蓝色是问题、“如果将外部热敏电阻用于温度输入、则应在此引脚和 VSS 之间连接热敏电阻。“

    突出显示的绿色部分良好、蓝色表示问题、“如果将外部热敏电阻用于温度输入、则应在此引脚和 VSS 之间连接热敏电阻。“  还想验证您的是否具有 Batt (+)>> BAT >> SRX >> Load (+)。

    ---我保留电池 NTC 连接到充电器 IC TS 引脚和燃油表 BIN 引脚, TS 引脚需要一个上拉电阻器到 NTC 并在 TS 引脚上有一个去变电压。  BIN 引脚需要低电平(接近 0V?) 输出代码。 我们的燃油表位于手机板上、因此我们需要通过 NTC 获取电池温度、它应该从充电器 IC TS 读取、而不是从 BIN 读取?

    我的问题是、TS 需要合适的电压、而 BIN 需要低电压、如何处理这种冲突? 还是我错了?

    --请帮助检查以下充电流,是正确的吗?

    BR、

    COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI、

    [引述 userid=“569523" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501591/bq27427-schematic-review/5772966 #5772966“]

    我的问题是、TS 需要合适的电压、而 BIN 需要低电压、如何处理这种冲突? 还是我错了?

    [/报价]

    -电池电量计有一个内部温度传感器,可在电池电量计靠近电池单元时使用。 但是、如果您将热敏电阻与充电器共享、用户将对此进行测试、以了解这种做法是否可行。  

    [引述 userid=“569523" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501591/bq27427-schematic-review/5772966 #5772966“]

    --请帮助检查以下充电流,是正确的吗?

    [/报价]

    -是电池电量计的充电流是正确的。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您能帮助查看 BQ27427 的原理图吗?

    e2e.ti.com/.../28_2D00_103590_2D00_01_5F00_01_5F00_20250519.zip

    BR、

    COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI、

    如果您可以将原理图附加为.PDF 格式、我将能够开始审阅您的原理图。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请按附件查找。

    e2e.ti.com/.../28_2D00_103590_2D00_01_5F00_01_5F00_20250520.pdf

    BR、

    COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI、

    抱歉、您给我发送了一些层堆叠 pdf、而非原理图。 您能给我发送您的原理图以供审阅吗?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    很抱歉让你 困惑。

    我们已经检查了原理图。 现在、思科工程师需要我们检查布局。 很抱歉上面的拼写错误。

    您能帮助查看 BQ27427 的布局吗?

    BR、ć

    COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI、

    您能否发送布局的估算文件、以便更好地检查电量监测计器件、使用 PDF 很难进行适当的审阅。 另外、我们还可以通过向我发送“朋友请求“将此对话移至 E2R PM。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    工程师对测量仪表配置有一些疑问、请咨询以下问题的帮助:

    1.如果电量监测计报告 95%但电池电压已经达到 4.35V(最大值)该怎么办?

    2.我们如何知道电量计是否报告了准确的电池容量?  

    我们需要校准燃油表吗?

    4.can 我们使用电量监测计报告的满电量来估算电池运行状况?

    BR、

    COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI、

    1.如果电量监测计报告 95%但电池电压已经达到 4.35V(最大值)该怎么办?

    [/报价]

    -可能有多种因素导致这种情况、bqstudio 提供的.log 将有助于调查。 最可能的原因是电芯正在经历“收尾电流“过程、在该过程中它达到最大电压、但仍接受随着时间的推移逐渐减小(达到 100%)的电流。

    2.我们如何知道电量计是否报告了准确的电池容量?  

    [/报价]

    -如果使用自定义 chemID 正确设置电量计, soc %的准确度应在 1%以内。 可以使用外部系统来验证系统

    我们需要校准燃油表吗?

    [/报价]

    -是有这个过程的校准选项卡,需要用高精度电源/负载完成,这是你需要执行的第一步

    4.can 我们使用电量监测计报告的满电量来估算电池运行状况?

    [/报价]

    -这是可能的,但在年龄之外有其他因素,可能影响这一点,如上一个上一个放电/充电周期,温度等

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的评论! 我有几个需要回答的问题:

    请在下面找到我对您问题的反馈:

    1. 如果电量监测计报告 95%、但电池电压已经达到 4.35V(最大值)、该怎么办?

    Alan:可能有多种因素导致这种情况、bqstudio 的.log 将在调查过程中提供帮助。 最可能的原因是电芯正在经历“收尾电流“过程、在该过程中它达到最大电压、但仍接受随着时间的推移逐渐减小(达到 100%)的电流。

    [COMI]:是否有寄存器设置来设置电量监测计的最大和最小电池电压(例如,最小值为 3.5V /最大 值为 4.3V)、以便电量监测计始终在 4.3V 时报告 100%、在 3.5V 时报告 0%?

    1. 我们如何知道电量监测计是否报告了准确的电池容量?  

    Alan: 如果使用自定义 chemID 正确设置电量监测计、则 soc 的精度应在 1%以内。 可以使用外部系统来验证系统。

    [COMI]:chemID 是否为寄存器中的设置? 我附上了我们的电池数据表、它不是标准电池、我不确定 您的系统中是否存在 chemID

    1. 我们是否需要燃油表校准?

    Alan: 是的、此过程有一个校准选项卡、需要使用高精度电源/负载完成、这是您需要执行的首要步骤之一。

    [COMI]:我们的实验室中有电池仿真器、是否有指南可以帮助我们完成您提到的第一步、我们是否需要准备好几节电池并发送给您进行校准?

     

    1. 我们是否可以使用电量监测计报告的满电量来估算电池运行状况?

    Alan: 这是可能的、但在年龄之外、还有其他因素会影响这一点、例如上一个上一个放电/充电周期、温度等

    [COMI]:所以电池的健康状况不能通过单个充满电容量来评估,如果我们报告两个平均充满电容量像我们在 iPhone 中, iPhone 可以告诉当前的电池容量,我们可以说电池不是处于良好状态,如果容量达到一定的阈值(例如 80%)?

    BR、

    COMI