This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:为什么 LM51561 没有输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530042/lm51561-why-the-lm51561-does-not-have-output

器件型号:LM51561

工具/软件:

您好、

最近、我的客户正在使用 LM51561 来设计反激式辅助电源、但当输入 40V 时、栅极引脚没有输出。 由于引脚 12 EN 电压大于 5V、您是否知道为什么会发生这种情况?

附上原理图。

非常感谢!

此致、

Bowen

e2e.ti.com/.../aux_2D00_flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:  

    感谢您使用 e2e 论坛。

     是否还能分享 SW、CS 与 Vout 和 Vin 等波形?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    SW 引脚是直流值 (VSW=Vin)、这意味着器件不进行开关、引脚 3 栅极为 0、CS I 未测试、因为 VSW 未开关、它应为 0。 VIN 是由电源产生的恒定直流值。

    从原理图中、您发现了任何错误吗?

    谢谢!

    此致、

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:  

    请允许我花些时间研究一下这个问题。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    能否请指定在 VCC 和 BIAS 引脚上测量的电压?

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    我今天和下周都不在办公室,我回到办公室后,我会测试这 2 个针,并告诉你.

    谢谢!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    当然、我会等待您的答复。

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    我做了一些测试。 当输入 20V 时、BIAS 引脚为 18.4V、VCC 为 6.8V。 PIN12 UVLO 为 2.69V。

    栅极没有输出。

    D1 二极管 不导通。 因此 VCC 的电源应由该控制器产生。

    TP12 为 0.29V。

    谢谢!

    此致、

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    感谢您提供的信息。 我明天会回来的。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    根据 BIAS、UVLO 和 VCC 处的原理图和电压电平、您的器件需要处于运行状态并执行开关操作。

    您可以尝试在 R35 = 100 Ω 的情况下运行转换器吗?

    此外、检查 R25 栅极电阻器的焊接连接。

    如果可能、您能否测量 LM51561 IC 栅极引脚上的栅极信号、以确认这不是焊接问题。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    感谢您的答复。 此问题已解决!

    这是由我们的供应商的错误焊接导致的...

    BR、

    Bowen