主题中讨论的其他器件:TPS25751、
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们正在使用 BQ25792 和 TPS25751 的组合进行调试。
配置如下:
-电池: 4 芯锂离子电池
-输入电压: 12V(USB PD 的 PDO 是 12V/2.25A)

BQ25792 的充电电流设置为 1100mA 。
将一个低电阻器 (3mΩ) 连接到电池的低侧、使用数字万用表测量电阻器两端的电压以获取电流值、即 1248mA 。
当电阻器的两端通过 MCU 的电流检测功能进行测量时、MCU 被测量 1334mA 。
我们可以看到、电池电压在 13V 至 16.4V 的恒定电流下充电、但 充电电流(例如 1248mA (113%) 或 1334mA (121%)) 高于寄存器中设置的 1100mA。
在升压运行期间、充电电流是否可能出现接近 20%的误差?
此致、
Masashi