This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:它是否也可以在 12V 下运行? 根据数据表、最多只能在 11V 电压下工作。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537364/tlc5948a-can-it-also-be-operated-at-12v-according-to-the-datasheet-it-only-works-up-to-11v

器件型号:TLC5948A

工具/软件:

在标题中进行了说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在无法以 12V 工作的情况下、TI 是否有任何其他具有相同外形尺寸和规格的型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thoms:

    我们不建议使用高于规格的 VLED。 顺便说一下、您对器件的终端应用和必要要求是什么? 因为我们有 8/16/24/48 通道器件。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:  

    该器件用于汽车内部照明系统。 是否有支持 12V 的引脚对引脚兼容型号(例如 24 个通道)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此器件具有照明 OLD、该器件无需外部 GCLK 源、并将 OSC 集成到 IC 中以提高 EMI 性能。 因此、我们没有引脚对引脚解决方案、但新的 8/24/48 器件可支持高达 16V 的电压、并支持无 MCU 系统解决方案。

    BR

    Monet Xu