This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:slvae57b 中的图 5-2 中使用了哪个器件型号的 N-MOSFET?

Guru**** 2445370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538519/lm74700-q1-which-part-of-n-mosfet-is-used-in-figure-5-2-in-slvae57b

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74500-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

下面的应用手册“图 5-2. 基于 P 沟道 MOSFET 和 LM74500-Q1 的反极性保护解决方案的性能比较展示了“PMOSFET"和“和“LM 器件+ N 沟道 MOSFET“之间的比较。 您能分享哪个器件型号用作 N-MOSFET 吗?  

https://www.ti.com/lit/an/slvae57b/slvae57b.pdf

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi

    所用的 FET 来自 EVM。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    我知道 使用了 DMT6007LFG-13、谢谢。  

    请注意、
    Ochi