This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628513:SS/TR 跟踪行为

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537741/tps628513-ss-tr-tracking-behavior

器件型号:TPS628513

工具/软件:

您好! 数据表措辞使其听起来 SS/TR 电压等于输出电压。  

请您确认一下。

我们希望通过 PWM 电压为 1.8V、将 PWM(带 RC 滤波器)输入 SS/TR 引脚。 我们的理想输出电压为 3.0V、最终驱动 LED。 模拟调光效果良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我们也可以在 FB 引脚上执行类似的操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    明天我将提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    d/s 中的第 10.3.1 节对电压跟踪进行了说明 有什么用吗?

    我还要分享一份  有关 跟踪的应用手册。

    如果这样不起作用、请分享有关应用场景的更多详细信息。

    此致、

    Febin