This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800 管产品的电源稳定性方面的主题

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536673/regarding-the-supply-stability-of-lm7800-tube-products

器件型号:LM7800

工具/软件:

您好的团队、

由于其他公司的产品已停产、我们已收到以下产品的引脚兼容替换产品建议:

  • NJM7808FA
  • NJM7812FA
  • NJM7805FA
  • NJM7806FA PBF

作为这些产品的替代产品、可考虑使用 LM7800 系列、例如 LM7812CT/NOPB、这是一种管产品。

采用 TO-220 封装的这类管装产品未来是否有可能实现较低的 EOL、并可推荐用作可靠的器件组?

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    让我看看这个,明天会回来给你。

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我懂了。 请确认。

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohey:

    通常、不建议在新设计中使用 KTT 封装、最好购买 T&R、 而不是管装。 我正在重新分配线程以提供更好的替代方案。

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei,

    TO-220 是一种传统封装。 目前、我们没有关于 LM7800 EOL 的计划、可推荐使用。 但是、我们尽可能建议 DPAK、DDPAK 或 SOT-223。

    谢谢、

    Prakash L