This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:如何将功率设计为 1200W

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28180, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528033/ucc28064a-how-to-design-power-to-1200w

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC256404

工具/软件:

大家好、我正在使用根据此参考 700W 设计设计的器件: https://www.ti.com/tool/PMP21366 和 使用的 UCC28064A。

有人能帮助我、如何更新 设计以将功率提高到 1200W?  UCC28064A 控制器是否可以使用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrej、

    在 1200W 时、我们通常推荐使用 CCM PFC 控制器 、如 UCC28180。 但 UCC28064A 仍可用。 有关设计和元件选型分步指南、请参阅 UCC28064A 设计计算器。  

    您可以查看我们的 PFC 控制器选型指南、 了解更多信息

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我吗?使用计算工具、在单相运行的上限和下限以及突发操作和高抖动操作的下限中、这意味着什么? 您推荐 1200W PFC 使用哪个数字? 我的计算公式是 included.e2e.ti.com/.../ucc28064_5F00_1200w.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrej、

    请参阅 UCC28064A 数据表中的以下部分。 您的电源规格是什么? 影响您的阈值。 您的高泡棉头操作意味着什么?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我为 1200W 创建了 PFC、并正在测试。 下面是包含计算的 Xcel 文件。  e2e.ti.com/.../ucc28064_5F00_1200w_5F00_test.xlsx

    它运行良好、但我遇到了问题、当它以容量负载(2000uF 和 100 Ω)启动时、电压降至 300V、这会导致基于 UCC256404 的 DC/DC 停止。 当负载为 400W 时、我可以将负载增加到 1000W 而不会出现问题、但 100W 至 1000W 的负载会使输出降至 300V 以下、从而导致直流/直流转换器 UCC256404 停止。 如何最大限度降低此 400V 压降? PFC 输出容量为 720uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrej、

    您是否有使用开关波形将电压降至 300V 的波形? 300V 压降是短暂的压降、还是输出电压持续稳定地下降? 您是否也有设计原理图?

    此致、

    Jonathan Wong