工具/软件:
我们的设计中使用了 TPSM63604 作为输入级 SMPS。 输入端有 TVS 保护、CLC 滤波器和具有软启动功能的反向保护级。 我们有一个例子、我们将两个模块连续插入 24V 系统、两个降压稳压器都发生了灾难性故障。 一个示出了暴力热事件、对 CLC 中的 PCB 和上游电感器造成严重损坏。
在损坏较小的单元中、我们移除了 TPSM63604、并发现该器件出现故障并永久短接至 GND。 在被损坏的电路板上、热损坏似乎位于器件的 VIN、EN、SW 和 C/R BOOT 部分。 我现在正在进行故障分析、但我怀疑开关接通时的电压瞬变、浪涌电流等都是问题。
有人遇到过这样的情况吗? 谢谢!