This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:如何估算 BQ27427-0 上的初始 SOC 基础值?

Guru**** 2509365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537186/bq27427-how-to-estimated-the-initial-soc-base-on-bq27427--0

器件型号:BQ27427

工具/软件:

尊敬的、先生:

    关于 Bq27427-0 电池电量监测计、有几个问题:

  1. 电量监测计启动后、如何估算初始 SOC(充电状态)? 如何确保这种估算的准确性?
  2. 关断模式和睡眠模式之间的区别是什么?
  3. 在启动过程中、哪种模式 (SHUTDOWN 或 SLEEP) 可提供更高的精度来估算初始 SOC?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    您的问题已分配、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    1.初始 SOC 基于一些条件、但主要基于上电时的电池电压。

    2.睡眠模式下,电量监测计定期读取 ADC 读数。 在关断状态下、电量监测计不工作。 LDO 输出关闭、因此芯片的电源中断。

    3.电量监测计在关机模式下不计算 SOC。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian M ü、

       1、μ s 在电量监测计从 SHUTDOWN 模式重新启动后、如何确保启动期间 SOC(充电状态)计算的准确性。

       2、基于条件, 测量仪的初始 SOC?

       谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    为了确保电量计在关断后对 SOC 进行良好的估算、必须正确配置电量计、并且需要完成学习周期。 电量监测计将粗略估算关断后的 SOC、但是为了让监测计开始准确跟踪 SOC、电量监测计需要另一个 OCV 读数、最好是在完全放电或充满电时。

    此致、

    Adrian