This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:与 TPS26750 配合使用时的电源路径控制

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533030/bq25750-power-path-control-when-using-with-tps26750

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756TPS26750

工具/软件:

我最初一直使用 TPS26750 和 BQ25756 设计 240W 电池充电解决方案、因为建议它们协同工作。  但是、我注意到 BQ25750 集成了电源和电池的电源路径栅极控制功能。  能够通过电源为系统供电并可选择启用/禁用电池充电不仅是有利的、而且是设计中必不可少的。  我的问题涉及到了与 TPS26750 及其电源路径 EN 信号的集成。  该基准材料表明使用缓冲器启用栅极驱动器、进而驱动电源路径上的两个 NFET。  这似乎是多余的、会通过附加的 FET 造成不必要的功率损耗。

是否有关于应该如何控制此处的电源路径的建议?  是具有电源路径 EN 的 TPS26750 还是具有 ACDRV 的 BQ25750?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您对此有耐心。 我们此刻已被淹没,我们将在下周初回到您身边。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我不太熟悉 TPS26750 的 POWER_PATH_EN 信号。 不过、我建议使用 TPS26750 的 POWER_PATH_EN 信号而不是 BQ25750、因为我认为这将简化应用。 TPS26750 的 POWER_PATH_EN 功能与 BQ25750 的 ACFET 类似。

    对于客户的应用、他们是否需要 BQ25750 的 BATFET?

    此外、您是否知道客户的电池电压是多少?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您再次与我讨论此问题。

    BATFET 控制是从 BQ25756 迁移到 BQ25750 的主要动机。  我考虑使用 TPS26750 上的可用 GPIO 来控制共源极 FET 以断开电池连接。

    我们使用两节电池、两者都由相同的 3.6V 锂离子电池组成。  一个是 8S 电池组、另一个是 4S2P 电池组。

    由于我正在构建一个评估板来与其他两种现有的拓扑进行比较、因此我决定评估这两种控制选项之间的差异。  但是、我仍然对您的反馈感兴趣。

    谢谢!

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    谢谢。

    我认为 BQ25750 的 BATFET 可以很好地用于 4S2P 电池组。

    BQ25750 的 BATFET 可能无法与 8S 包搭配使用。 您可能必须使用专用的理想二极管控制器或 BQ25750 的自动反向模式来连接和断开电池包。

    有关 BQ25750 电源路径切换的常见问题解答、请访问: e2e.ti.com/.../faq-bq25750-what-do-i-need-to-know-about-the-bq25750-power-path-switchover

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我打算使用自动反向模式来移除适配器电源。  是否有任何有关自动反转模式时序的更多文档或详细信息?

    BQ25750 文档还建议在 BATDRV 和 BATSRC 之间使用一个电容器来增加开通时间、从而减少浪涌。  对于 8S 包实例、这是否是建议添加的内容?

    谢谢

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是否有关于自动反转模式时序的更多文档或详细信息?

    ≈反向模式触发并开始工作大约需要 1 μ s 50µs。

    [引用 userid=“660230" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533030/bq25750-power-path-control-when-using-with-tps26750/5907201 #5907201“] BQ25750 文档还建议在 BATDRV 和 BATSRC 之间使用一个电容器来延长开通时间、从而减少浪涌。  这是否是适用于 8S 包实例的建议添加?

    如果使用自动反向模式、我建议移除 BATFET。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢。

    因此、在不组装 BATFET 的情况下、由连接的适配器供电、并且电池通过降压/升压转换器充电。  然后、当移除适配器后、系统进入自动反向、并通过反向降压/升压转换器由电池供电?

    编辑以添加: 带有 8S 包的设备提供高达 20A 的电流、持续 250ms

    - Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您提供新信息。

    然后当适配器被移除时、系统会进入自动反向模式、并通过电池反向降压/升压转换器供电?

    是的、正确。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很棒  然后、为了实现这个完整循环、如果我依赖 TPS26750 实现电源路径启用而不是 ACFET 并放弃 BATFET、那么使用 BQ25750 而不是 BQ25756、我会获得什么优势?  唯一增加的特性是系统电压监控器、但 VAC 引脚在反向模式下进行调节。  看起来唯一的障碍是确保 DRV_SUP 电压处于其工作窗口内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您对此有耐心。 我将在本周晚些时候再就这个问题与您联系。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    这是一个好问题。 BQ25750 具有自动反向模式特性、而 BQ25756 没有。 如果测试表明需要这些元件、BQ25750 还可以选择控制 ACFET 或 BATFET。

    如果这样回答了您的问题、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ethan。  我认为我的问题已经解决(目前!)