This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:根据 SN29500 对 TLVH431 进行分类

Guru**** 2443970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537636/tlvh431-classification-of-tlvh431-according-sn29500

器件型号:TLVH431
主题: TPS3762 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

您能帮助我 根据 SN 29500 标准对 TLVH431 器件进行分类吗? 我必须使用工具 Silcal 执行 FMEDA 分析、并且需要对每个元件进行分类。

谢谢、

Fulvio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fulvio:

    感谢您的提问!

    遗憾的是、该器件不用于功能安全目的。

    TLVH431 在系统中的应用是什么? 如果将其用于电压监控、我们有许多符合功能安全标准的器件可提供帮助。  

    一个示例是 TPS3762、如下所示:

    https://www.ti.com/product/TPS3762

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    该器件用作电压基准、而不是用作电压监控、它是更复杂电路的一部分。

    您能说明一下根据 Siemens SN29500 标准进行的分类吗?

    谢谢。此致、

    Fulvio Brosio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fulvio:

    让我再次与团队核实、明天就回复您。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fulvio:

    感谢您的耐心。

    我刚刚咨询了团队、这款器件应该归类为线性 IC。 您可以在下面的链接中找到时基故障率。 我没有任何其他信息可供分享。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

    此致、

    Andrew Li