This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:布局和原理图文件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538129/tps65988djevm-layout-and-schematic-files

器件型号:TPS65988DJEVM
Thread 中讨论的其他元件:TPS65988DJTPS25751、TPS25730

工具/软件:

我想将此器件添加到设计中;我有没有机会获得布局文件和原理图文件、以便更轻松地导入到设计中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    不建议将 TPS65988DJ 用于新设计。 此外、还建议仅在用户使用需要特定器件的特定第三器件参考设计时使用。

    Type-C 的端口要求是什么? 如果您不遵循所述的参考设计、我们可能可以在此推荐其他器件供您使用。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我们正在帮助客户改进他们的设计。  他们的平板电脑内置在带有电路的外壳中。  该板上有 2 个 USB C。  一个是内部连接到平板电脑。  一个是外部接口。  如果没有任何设备连接到外部端口、平板电脑将为电路供电。  如果电源插入外部端口、它将为电路供电并为平板电脑充电。

    这就是我们要做的。  我们为提到的零件购买了评估套件,它似乎是有效的。

    “你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否必须使用 Tiva 来对该芯片进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    听起来它们似乎只需要电源、一个端口需要提供供电和受电 (P1)、另一个端口需要仅受电 (P2)?

    由于 TPS65987Dx 系列器件的未来支持有限、并且不符合最新版本的 PD 规范、因此不建议将其用于新设计。

    这些器件并未停产、并且符合旧版本的规范、但您必须自行承担使用风险。

    如果使用 TPS65987Dx 系列、此时应仅使用 TPS65987DK 型号。


    如需符合上述要求的较新器件、请参阅以下内容:

    P1:供电方和受电方。 如果只是对于平板电脑、您可能只需要 5V 供电方和 5V 至 9V 受电方。 TPS25751 在此处应该非常适合。

    P2:仅受电方。 TPS25730 是一款仅受电 PD 控制器、因此非常适合用于此设计。 如果您需要其他功能和控制、可能还需要迁移至 TPS25751。 该器件可通过上电时加载的 GUI 生成的二进制映像进行配置。 该配置为用户提供了额外的控件。


    根据您决定使用的器件、我可向您发送相应的 EVM 文件。

    此外、您是否必须使用 TIVA 来对此芯片进行编程?

    不可以、我们不共享 EVM 上的 TIVA FW。 Tiva 专门用于 EVM + GUI、不适用于客户实现。 它主要将二进制映像写入板载 SPI 闪存(对于 TPS25751、为 I2C EEPROM)、并对 PD 控制器寄存器进行一些基本的 I2C 读取和写入。

    谢谢。此致、

    Chris